This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:AFE4403EVM GUI "Timing Controls"

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266191/afe4403evm-afe4403evm-gui-timing-controls

器件型号:AFE4403EVM

大家好、支持论坛、

AFE4403EVM 用于更改 LED 采样时序。
不使用 LED2、因此我将设置更改为0。 LED1的值不再响应。
问题是什么?

此致、
Katouno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要使用多少个 LED?

    1或2?

    请查看用户指南中的原理图、确保 LED 连接到正确的引脚和极性。

    您是否可以尝试恢复到原始设置、并针对您不想使用的 LED 将时间浪费降低多少? 而不是0到0

    或者、保持相同的时序、但降低您不想使用的 LED 的电流。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此 TT、因为我尚未听说更新。

    谢谢。