This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:SCLK 设置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272014/ads127l01evm-sclk-settings

器件型号:ADS127L01EVM

大家好、

我对 ADS127L01EVM 的 SCLK 有一些疑问  

1.根据第8.5.2.2.2节(在数据表中)、SCLK (SPI 时钟)的设置应为两个 CLK 周期中的任何一个。 那么、这是否意味着对于 CLK = 16MHz、SCLK 应为16M Hz、8M Hz、4Mhz 或等?

 2.如果在 CLK = 16MHz 时使用12MHz SCLK、是否会出现任何数据丢失问题?

谢谢!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest

    第8.5.2.2.2节适用于帧同步通信、而不是 SPI。  在帧同步的情况下、SCLK 与 CLK 的关系是正确通信的要求、如果不满足这种关系、则通信将无法正常工作。  

    使用 SPI 时、这种关系不是正确通信的要求、但如果保持该建议比率、您将看到噪声改进。  您 应该不会看到总噪声的增加、而表1和表2中的差异很小或者没有差异、但是如果运行 FFT、您将看到噪声杂散增加(SFDR 将减少)。

    1.根据第8.5.2.2.2节(在数据表中)、SCLK (SPI 时钟)的设置应为两个 CLK 周期中的任何一个。 那么、这是否意味着对于 CLK = 16MHz、SCLK 应为16M Hz、8M Hz、4Mhz 或等?  

    是的、这是正确的、但只有帧同步的要求。  对于 SPI、建议使用这种关系以获得最低噪声。

    2.如果在 CLK = 16MHz 时使用12MHz SCLK、是否会出现任何数据丢失问题?  

    如果使用 Frame-sync、则为 yes、则会丢失数据。  如果使用 SPI、则通信将是可靠的、且不会出现数据丢失。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用