This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04EVM:GUI 问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1EVM, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271917/ads131m04evm-gui-problem

器件型号:ADS131M04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131B04-Q1EVMADS131M04

您好、团队成员:

客户正在尝试运行 ADS131B4EVM 的 GUI、并按照表8了解默认设置。 但它是失败的。

下面是一些消息。 请帮助检查缺失的内容或任何评论。 谢谢。  

Psi 误差:

USB 设备列表:

应用:电池系统的电流测量

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您在本文标题中提到了 ADS131M04 ADC 器件型号、但 客户正在 使用 ADS131B04-Q1EVM GUI 软件、您能否仔细检查客户使用的 EVM 硬件和 GUI 软件?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是拼写错误。 正确的版本是 ADS131B04EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    第一个屏幕显示 EVM 上的 EEPROM 内容不是预期 信息。 第二个屏幕显示您的硬件未连接、并且还要求安装作为 GUI 一部分的 PSI。 包括 EVM 板和 PHI 控制器卡的 EVM PDK 是否是新的? 您是否可以要求客户卸载 GUI 软件、从 网站下载 并重新安装该软件?

    谢谢、此致(&R)、

    戴尔