This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:TI 是否提供 DDC 系列的后续产品?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112, AFE4432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270959/ddc112-does-ti-offer-a-follow-up-product-to-the-ddc-series

器件型号:DDC112
主题中讨论的其他器件: AFE4432

大家好!

我正在寻找一个与 DDC112相似的电流输入 ADC、外壳更小(如果可能、则具有更低的功耗)。

TI 是否提供了另一款(可能较新)产品、具有集成器和 ADC、可以实现光电二极管电流数字化?

此致、
艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我们没有任何我知道的现成东西。 我将离线联系您讨论...

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需关闭环路进行添加、任何其他人都有可能发现此帖子、针对诸如 DDC112的器件的一个潜在建议可能是 AFE44xx 系列的器件。 例如 AFE4432。

    此致、
    教育