This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:DAC8771

Guru**** 2549500 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272285/dac8771-dac8771

器件型号:DAC8771

您好!

DAC8771没有使能引脚。

我曾尝试在数据表第9.2段所示的基本应用中限制 DAC8771的功耗。

方法是将0x02和0x07寄存器复位(设置为00000001 RESP. 00000000)我注意到功耗仍然很高。

大约 100 mA。

在不使用 DAC8771时、是否有几毫安的功耗?

非常感谢您的回答

约奥斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joost:

    您能否提供电路原理图? 您是否使用了 DAC8771之外的其他组件?

    使用 DAC8771EVM时、我可以看到1.6 mA 周围的频率是硬件或软件复位。

    当内部基准和输出被启用、而不是降压-升压时、在2.7 mA 周围。

    谢谢。
    卢卡斯