This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43204:DAC 调查

Guru**** 2811855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53202, DAC53001, DAC43701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269081/dac43204-dac-survey

器件型号:DAC43204
主题中讨论的其他器件:DAC53202DAC53001DAC43701

您好  

您能帮助建议 I2C 接口 DAC IC 器件吗、
DAC 只需要1Ch、如果不是1Ch、2Ch 比较好、并且应用需要输出一个能够调整频率的正弦波。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    您需要多高的频率? DAC43202可在这里使用、对吗?

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    客户需要单通道或双通道产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Gareth:

    检查 DAC53202或 DAC53001。 它们具有内置的正弦波发生器。 该解决方案需要注意的一点是、在改变频率之前需要停止正弦波、然后重新启动。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:  

    竞争产品 BH2219FVM 是否可以由 DAC53001替代?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    该器件没有集成的正弦波发生器、因此我假设他们正在编写一系列 DAC 代码来生成自适应波。 DAC53001 (单通道)或 DAC53202 (双通道)与 BH2219FVM 具有相似的性能。 DAC53x0x 比 BH2219FVM 具有更快的最大串行时钟、因此它们应能够重新创建与 BH2219FVM 一起使用的波形。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:  

    感谢您的分析

    我们是否有类似的产品推荐?  

    价格极低、极具竞争力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:  

     BH2219FVM 和 DAC53202的1k 价格看起来非常相似。

    如果您不计划使用内部正弦波发生器、可以考虑 DAC43701。

    此致!

    K·琼斯