This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08中的低通滤波器采样时间优化

Guru**** 2587125 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270732/ads124s08-low-pass-filter-sampling-time-optimization-in-ads124s08

器件型号:ADS124S08

大家好、

当使用 ads124s08对大电阻进行采样时、它需要300ms 来获得准确的值。 分别在40ms 和100ms 采样的值具有较大的偏差。 现在、客户怀疑 他们未正确配置低通滤波器。 您能帮助我检查如何配置它吗? 该低通滤波器是否能使采样快速而准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    您是否可以输入客户名称和项目信息并将其保存(提交)到主题顶部的主题跟踪工具包的备注部分?  

    我不确定我是否完全遵循了客户使用案例。  40ms 和300ms 周期与 ADS124S08的任何输出数据速率都不匹配。  查看正在使用的客户原理图以及配置寄存器设置会有所帮助。  我怀疑输入滤波器的稳定时间很长、而数字低通滤波器的设置不正确。

    ADS124S08是一款过采样 Δ-Σ ADC、可将数据放入调制器位流中。  最后、低噪声和高精度是由于量化噪声被推到了较高的频率、而低通数字滤波器随后滤除了高频噪声内容。  因此、在使用更高(更快)的数据输出速率时、您会增加带宽并开始将一些量化噪声返回到测量中。

    我不清楚的是如何测量电阻。  这是分压器电路吗?  所测量的电压和值是什么?  输入滤波器的元件值是多少?  PGA 是启用还是禁用?  模拟稳定可能需要更长的时间周期才能使输入完全稳定、这就是较短的测量周期具有无效(不正确)数据的原因。

    我需要更详细地了解该情况、首先从原理图和寄存器配置开始、以便为我提供更多帮助。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../VM4PT_2D00_V1.0.pdf

    尊敬的 bob:

    谢谢回复! 给出了 ADS124S08的原理图。 为了方便您的评论、您提到过要了解软件中的寄存器配置。 您希望看到哪个寄存器? 我会转发给客户详细的价值。  

    期待您的回复!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe Yang:

    您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分发布客户姓名?

    Bob 本周外出了、所以我可以帮助回答这个问题、直到他回来。

    Bob 询问要用于测量的所有 ADC 寄存器设置-您能提供吗? 请提供所有寄存器值、以便我们可以查看数据速率、增益、滤波器类型、所选输入等。

    另外、这意味着:

    [quote userid="501923" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270732/ads124s08-low-pass-filter-sampling-time-optimization-in-ads124s08当使用 ads124s08对一个大电阻进行采样时、获得准确的值需要300ms

    客户如何确定需要300ms 才能获取准确的数据? 您能否提供他们看到的数据、以便我们了解为什么需要这么长时间?

    -Bryan