This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S101:逻辑

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272177/adc121s101-logic

器件型号:ADC121S101

你好。
我有一个与 ADC121S101的 SDATA 相关的问题。
哪一个是 SDATA 的逻辑、(1)或(2)?

(1)
高电平(5.0V)="0"
低(0V)="1"

(2)
高电平(5.0V)="1"
低(0V)="0"

对于(1)、我认为12位值将如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryosuke:

    您的(2)选项是处理 SDO 数据的正确方法。  请参考图18 -满量程(-)是0x000、满量程(+)是0xFFF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    感谢你的消息。

    (2)
    高电平(5.0V)="1"
    低(0V)="0"

    由于以上内容是正确的、我已修改了图表。
    下图是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是的。