This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950:REFP 引脚电流消耗

Guru**** 2933110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271969/ads7950-refp-pin-current-draw

器件型号:ADS7950

REFP 引脚的最大电流消耗是多少? 使用一个源驱动多个 ADC 芯片的应用。 最好在数据表中提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  如果您查看 第13页的基准输入电阻、您可以假设在器件转换期间、来自基准源的电流为~25uA。  您计划使用多少个 ADC?  它们都是并行采样还是按顺序 Manor 采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom!

    同步将有8个采样。 源可以轻松提供0.2mA、但不确定大约80uF。