This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8885:噪声比竞争对手器件更响亮

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01012, ADS8885, TIDA-01014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271009/ads8885-have-a-louder-noise-than-competitor-device

器件型号:ADS8885
主题中讨论的其他器件: TIDA-01014、TIDA-01012

大家好、

我们的客户在其电路板中使用了 AD7691。 我们向他们推荐 ADS8885。

 下面是 ADS8885原理图、但他们发现我们的器件噪声比 ADI 器件的噪声更大。   

这是 ADI AD7691原理图。

如何更改原理图以降低噪音?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    看起来是完全相同的原理图。  您是否对这个"更大的噪音"有一些定量的细节?  或许观察到两个器件之间的一些 SNR 或 THD 细节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户实际上想要使用我们的器件 P2P 替换 AD7691。 因此它们使用的原理图几乎相同。

    对于客户来说、他们没有对 SNR 或 THD 进行测试、而是对整台机器进行测试。 他们发现机器输出存在抖动。

    我和客户研发部门讨论时发现、同样的信号在采样、ADS8885最后几位采样值在不断变化。 AD7691中似乎有一个低通滤波器、但 ADS8885中没有、因此 ADS8885采样值不断变化。

    这也可能是一个环路问题。

    所以,请给我一个 Ref-OPA-ADC 的参考设计,竞争对手的器件出现在原理图中。

    显然、AD7691中是否有低通滤波器或某些不同于 ADS8885的块? 如果可能、请提供稳定环路中的推荐电阻和容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    我们在产品文件夹中提供了采用 ADS8885的一些参考设计。 TIDA-01012和 TIDA-01014展示了与此 ADC 配合使用的输入放大器和参考驱动器电路的示例。

    https://www.ti.com/product/ADS8885#design-development

    此致、

    瑞安