This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1242:ADS1242

Guru**** 2836410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS1220, ADS1242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270912/ads1242-ads1242

器件型号:ADS1242
主题中讨论的其他器件:ADS1231ADS1220

我从器件中进行数据采集、

此应用为重量天平、使用 惠斯通电桥、

在稳定状态下、我获得的数据相当不准确、当使用其他公司的其他 ADC 时、数据是准确的、

连接方式如下图所示

该器件已配置:

PGA 增益- 128

ACR 寄存器配置为:

U/B:1

范围:1

可能需要进行一些校准?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    从原理图中、您的 VDD 电源是3.3V、而是使用5V (基准电压也是5V)为电桥供电。  即使 VDD 为3.3V、您也不能在数据表规定的基准输入电压范围1处使用大于2.6V 的电压。  这是在规格之外操作 ADC。  我建议使用具有模拟和数字电源电压输入引脚的不同 ADC。  您可能会考虑将 ADS1220或 ADS1231作为更适合桥式测量的备选器件。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复,抱歉,原理图中有错误的 VDD 是3.3V,实际上它是5V 通过 R283连接,

    从使用5V 基准的数据表中、  可应用范围1 5V 满量程、

    在我看来,在这种情况下,设备应该更精确,或有另一个点要检查?

    在稳定状态下如何使结果更准确?

    哪个频率 是否应该使用 T 型过滤器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduard Dubinin:

    Bob 本周不在办公室、因此我将在他外出时提供支持

    您能告诉我是否为您的测量启用了缓冲器吗? 禁用缓冲器的情况下、ADC 输入阻抗通常在增益为128时为39k Ω。 对于电桥阻抗可能很大的电桥测量、例如1千欧姆、该值相当低。 这将导致错误

    启用缓冲器后、模拟输入范围降至 GND+0.05V 和 VDD 1.5V。 电桥的输出电压范围是多少?

    另外、您能否说明一下您所说的"相当不准确"是什么意思? 您希望看到的精度是多少、您得到的精度是多少? 您在第一个帖子中显示的值(60,607,60918等) -这些是您在测量电桥时从 ADC 接收到的十进制值吗?

    最后、您要将哪个 ADC 与 ADS1242进行比较? 另一个24位 ADC? 即使是两个24位 ADC 也可能具有显著的性能差异、因此在不了解更多信息的情况下对它们进行比较并不总是公平的。 如果您能提供器件型号、请告知我们。

    -Bryan