主题中讨论的其他器件:ADS1231、 ADS1220、
我从器件中进行数据采集、
此应用为重量天平、使用 惠斯通电桥、
在稳定状态下、我获得的数据相当不准确、当使用其他公司的其他 ADC 时、数据是准确的、
连接方式如下图所示
该器件已配置:
PGA 增益- 128
ACR 寄存器配置为:
U/B:1
范围:1
可能需要进行一些校准?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我从器件中进行数据采集、
此应用为重量天平、使用 惠斯通电桥、
在稳定状态下、我获得的数据相当不准确、当使用其他公司的其他 ADC 时、数据是准确的、
连接方式如下图所示
该器件已配置:
PGA 增益- 128
ACR 寄存器配置为:
U/B:1
范围:1
可能需要进行一些校准?
谢谢
您好、Eduard、
从原理图中、您的 VDD 电源是3.3V、而是使用5V (基准电压也是5V)为电桥供电。 即使 VDD 为3.3V、您也不能在数据表规定的基准输入电压范围1处使用大于2.6V 的电压。 这是在规格之外操作 ADC。 我建议使用具有模拟和数字电源电压输入引脚的不同 ADC。 您可能会考虑将 ADS1220或 ADS1231作为更适合桥式测量的备选器件。
此致、
鲍勃 B
尊敬的 Eduard Dubinin:
Bob 本周不在办公室、因此我将在他外出时提供支持
您能告诉我是否为您的测量启用了缓冲器吗? 禁用缓冲器的情况下、ADC 输入阻抗通常在增益为128时为39k Ω。 对于电桥阻抗可能很大的电桥测量、例如1千欧姆、该值相当低。 这将导致错误
启用缓冲器后、模拟输入范围降至 GND+0.05V 和 VDD 1.5V。 电桥的输出电压范围是多少?
另外、您能否说明一下您所说的"相当不准确"是什么意思? 您希望看到的精度是多少、您得到的精度是多少? 您在第一个帖子中显示的值(60,607,60918等) -这些是您在测量电桥时从 ADC 接收到的十进制值吗?
最后、您要将哪个 ADC 与 ADS1242进行比较? 另一个24位 ADC? 即使是两个24位 ADC 也可能具有显著的性能差异、因此在不了解更多信息的情况下对它们进行比较并不总是公平的。 如果您能提供器件型号、请告知我们。
-Bryan