This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:4 -20mA 模拟输入和输出的 ADC 和 DAC 选择

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269030/adc16dv160-adc-and-dac-selection-for-4-20ma-analog-input-and-outputs

器件型号:ADC16DV160
主题中讨论的其他器件:AMC3301ADC3444

尊敬的 TI 团队:

Im 在 ADC 和 DAC 设计方面是最新的、适用于4种-20mA 模拟输入和输出工业应用。我满足了完整的设计要求。
您能否查看我随附的需求表并分享以下信息?

1) 1)根据以下规格建议 ADC 和 DAC 器件型号?

ADC

•通道数:1通道(单芯片中1通道或4通道)
分辨率:16位/14位
采样率:125Msps
•数字输出接口:SPI
•模拟输入规格:-20mA 4电隔离输入。


DAC
•通道数:1通道 (单芯片中1通道或4通道)
分辨率:16位/14位
采样率:125Msps
•数字输入接口:SPI
•模拟输出规格:-20mA 4电隔离 输出

2)适用于 -20mA 4 电隔离输入和输出的 ADC 和 DAC 前端电路参考设计

3)您知道吗?我们如何隔离模拟输入和输出电流?是否有专门的 TI IC 用于隔离?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/ADC-and-DAC-requirement_2D00_1channel.pptx

此致、
苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujith:

    我们的筛选器搜索工具可用于 在此处搜索我们的产品:

    ->对于 ADC: https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/high-speed/products.html 

    ->对于 DAC: https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/high-speed/products.html 

    您可以使用此搜索工具输入上述所有参数。

    我将向我们的布局专家咨询电隔离输出。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您快速回复和共享 ADC 和 DAC 参数选择工具。

    让我仔细检查该工具、挑选合适的器件、
    同时、您能否确认对于125MSPS ADC 和 DAC 驱动器设计、哪种前端电路适合?
    是否使用基于变压器的驱动器电路或仅使用变压器平衡-非平衡变压器电路的运算放大器?  


    此致、
    苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujith:

    TI 的产品系列中包含各种数字隔离器。  您可以在此处查看其中一个是否符合您的要求、

    https://www.ti.com/isolation/products.html?keyMatch=ISOLATION

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy 和 Geoff:

    感谢您的分享。
    我对 125MSPS ADC 和 DAC 不是很熟悉、它具有 4个-20mA 输入和输出设计。
    这对我们来说至关重要。  您能否仔细看一下这一要求 并分享同样的参考设计?  适用于125MSPS ADC 的参考设计、它 应灌入4个-20mA 环路传感器输入、125MSPS DAC 应 能够拉取4个-20mA 环路模拟输出。

    因此、我提请您推荐适用于  -20mA 电流环路且具有前端驱动电路的合适 ADC 和 DAC 器件。  

    此致、
    苏吉特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujith:

    以 dBm 为单位的预期输入电平是多少?

    我们的 MSPS ADC 不附带参考设计、但如果您访问 EVM 页面、您可以找到 EVM 设计原理图。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    请 查看以下具有隔离放大器 AMC3301的 ADC3444高级块。

    /resized-image/__size/1000x1000/__key/communityserver-discussions-components-files/73/ADCC3444_5F00_Block_5F00_Diagram.JPG

    您可以检查并确认可以 使用 AMC3301 隔离 放大器作为前端 、适用于 ADC3444的更多信息 125MSPS 14 位分辨率?
    尽快让我知道您的输入!

    此外,您能解释一下您 期望以 dBm 表示的输入电平是什么意思吗?

    此致、
    苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujith:  

    我建议联系高速放大器团队、找到适合您的应用的产品。  

    您可以在此处筛选要求:  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/high-speed/products.html 

    此致、Amy