This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:数据表更新和输出寄存器

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270787/ads8686s-datasheet-update-and-output-register

器件型号:ADS8686S

您好!

数据表更新

关于以下数据表版本:

 电气特性表中提到了最小值和最大值、并附注:这是"初步规格、可能会因特性而发生变化"。
  
值何时失去此"初始"状态?
是否已在地平线上发布了数据表更新(因为实际数据透视表中的信息大于3页)?

输出寄存器:

为了检测可能的冻结值、需要使用多路复用多通道 ADC。 然后、使用2个专用的已知不同值(例如基准和 GND)可以检测到它。
我的安全部门提出了一个可能的问题、多路复用 ADC 的每个通道都将采样值存储在专用寄存器中。 则此检测可能不起作用。

在由数字接口读取转换结果之前、ADS8686S 如何在内部存储转换结果?

此致
塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    随着器件的发布、应删除 ADS8686S 数据表第14页的(1)说明。 此数据表将在下一修订版本中进行更新。

     输出寄存器的说明似乎 不来自 ADS8686S 数据表、您能否说明该说明以及您 对 ADC 的关注?

    谢谢、此致(&R)、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢脚注的澄清(1)。 我期待数据表的更新。  

    关于 ADC 的"连接器"(不是我的...)。
    这n´t 对我来说很难描述、因为我完全理解它、但 我尝试:

    ´s μ s 假设软件从一个通道读取的数据总是相同的原始值。
    这可能会导致测量链内部(尤其是 ADC 内部)可能出现故障。 而出于安全性考虑、如果每个多路复用器通道都有专用的输出寄存器、人们就会担心这个无法检测到的情况。
    另一方面、当只有1个输出寄存器(每个数据线路)时、在这种情况下、所有通道都将具有相同的原始值。 如果连接的一些电压彼此不同、则这可以检测到。

    对于我(电路设计人员)来说、这不是 ADC 的排除标准。 但是、由于我找不到输出寄存器实现的信息、所以我问。

    谢谢

    塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    此器件为每个通道都有一个输出寄存器、因为它有一个功能、即突发序列发生器、它可以移出一个帧内所有通道的数据、BUSY 在所有通道的转换完成后变为低电平。

    此致、

    戴尔