This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:-

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278EVM-PDK, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1267550/ads1278evm-pdk--

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCPro

您好!

我之前在使用 ADS1278EVM-PDK (主板和 ADC 板集)和 ADC Pro 软件时、一直工作正常、直到昨天。 我现在面临的问题是、每当我加载插件 ADS1278EVM 时、它尝试下载并失败。 它说重置硬件、当我按下主板上的重置按钮时、它不工作、直到昨天工作正常。 我在论坛上查看了此类问题的其他问题、发现了 USBstyx 和 MMBO 驱动程序的问题。 我卸载了论坛中提到的所有内容并重新安装、但问题仍然存在。 此外、我从 J5检查了主板输出的电压、该电压与原理图中给出的电压相匹配。 已检查 ADC 板 J5引脚的情况相同、一切都正常。 只是为了让你知道我使用的是 Windows 11,版本22H2。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢。此致、

阿里·胡塞尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    如果 USB 通信损坏、或者 PC 和 MMB0板之间没有 USB 连接、则会发生此错误。  您可以检查器件驱动程序以确认 PC 能够识别 MMB0板吗?   

    在启动 ADCPro 之前、为 MMB0板上电、然后连接 USB 电缆。  您应该会在"设备管理器"中看到 MMB0 (NI-VISA)驱动程序。

    几个选项:

    1. 尝试在 PC 上使用其他 USB 端口。

    2. 尝试使用其他 USB 电缆。

    3. 验证 MMB0板右下角的所有4个绿色 LED 是否亮起。

    我们尚未在 Windows 11上测试该软件、但您已经使其正常工作、因此我认为这不是问题的根源。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keith、

    感谢您的回复。 是的、我在打开 ADCPro 之前在设备管理器中看到了 MMB0 (NI VISA)。 此外、我确认 MMB0板上的所有4个绿色 LED 都亮起。  

    唯一让我觉得奇怪的是、在卸载我以前在设备管理器中查看 USBstyx 的软件之前、但现在我在两种情况下都看不到它 、不打开 ADCPro 软件、 打开 ADCPro 软件并尝试加载 此函数最终会失败。 我还尝试了不同的端口和不同的 USB 电缆。 我在 Windows 更新后遇到此问题。 你认为这会产生影响吗? 如果是原因、是否有任何方法可以解决此问题?

    感谢你的帮助。

    此致、

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    当您首次插入 USB 电缆时、MMB0电路板通电(所有4个 LED 均呈绿色)、您会首先在设备驱动程序中看到 MMB0 (NI VISA)。  成功加载固件后、驱动程序将切换到 USBstyx、但在您的情况下、启动过程未执行此操作。

    我们从未在 Windows 11上测试过此 EVM、仅在 Windows 10上测试过、在大多数情况下(并非所有情况)、驱动程序会正确安装。  即使已签名驱动程序、使用新的 Windows 更新仍可能无法再安装或加载 USBstyx 驱动程序。  我建议在另一台 PC 上尝试此功能、最好是运行 Windows 10或更早版本。

    该软件是为在 Windows 7上安装和运行而开发的;我们更新了该软件以包含已签名的驱动程序、以便大多数运行 Windows 10的 PC 都可以成功地使该软件正常工作。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    其他客户在让此 EVM 使用 Windows 11时遇到问题。  如果您的旧 PC 运行 Windows 7、这是首选操作系统。  EVM 软件也适用于大多数客户在 Windows 10下运行的情况(这是我与这些 EVM 一起使用的 Windows 版本)。

    我想您已经能够使它正常工作了。  如果您有任何其他问题、可以随时将其添加到此 e2e 主题或创建新的 e2e 帖子。

    此致、
    基思