This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:菊花链在两个器件以上不工作

Guru**** 2482925 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1265178/ads127l11-daisy-chain-not-working-beyond-two-devices

器件型号:ADS127L11

我们正在尝试以菊花链形式连接4个  ADS127L11。 我们将器件配置为  

1)同步 控制模式(CS 后跟008610008610008610)

2) 2)宽带、OSR = 1024 (CS 后跟008705008705008705)

3) 外部时钟操作(CS 后跟008880008880008880)

 上述菊花链中的前两个器件非常适合 SDO 上转至下一 SDI 的转换数据。 不过、 菊花链上的第三个器件似乎 添加了一段恒定的数据附加到数据的初始部分、后跟转换数据。 下面提供了示例捕获

 

SDI 一全是0 - NOP

SDO1/SDI2  对于由第一个标尺进行标记的前24位端是正确的

SDO2/SDI3  对于  由 第二条标尺进行标记的第一个48位末端是正确的

SDO3/SDI4对于 前 8个 位具有一个常数值。 后跟实数转换数据。 您知道我们为什么会在 SDO3上获得额外的数据吗?  

 

一个有趣的现象是、ADC 上的 RESETn 会使 SDO3返回 正确的帧。 很显然、这样做时我们失去了 ADC 的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AW、

    欢迎加入 TI E2E 社区!

    写入 CONFIG 寄存器后、是否会将3个 ADC 的 START 引脚脉冲为低电平至少1次以重新同步所有 ADC?

    我还会直接在第三个 ADC (SDO/SDI4)上检查 SCLK 和/CS 信号、以确保没有过度过冲或振铃。  似乎第三个 ADC 正在将 STATUS 字节添加到帧、这会将所有内容移动8位。  如果 ADC 识别到由于噪声的额外 SCLK、则可能会发生这种情况。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AW、

    我假设您已经能够使您的设计正常运行。  如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    基思