This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600RF:ADC12D1600RF

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1273295/adc12d1600rf-adc12d1600rf

器件型号:ADC12D1600RF

您好!

如果模拟 FSR 设置为+1V 峰峰值差分、您能否确认1LSB、即 ADC 灵敏度为1/2^12 = 1/4096 = 0.244mV?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajan:

    是的。 1 LSB 将等于 VFS/2NVFS  指的是 VIN_FSR 最大值。 如果 FSR 使用 FM (14:0)字段设置为1Vpp-DIFF、则 VIN_FSR 将为1Vpp-DIFF。 在您的情况下、使用1Vpp-diff、则1LSB = 244.140625µV Ω-diff。

    此致、Chase