This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:陷波滤波器 ADC

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272925/afe4490spo2evm-notch-filter-adc

器件型号:AFE4490SPO2EVM

大家好、我想将滤波器类型从"None"更改为"note"、但我在 GUI 中没有看到该选项(我在"ADC 配置"选项卡中)。 可以帮帮我吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果看不到或没有陷波滤波器选项、这意味着该特性/功能被删除。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由谁删除? 我的意思是、这是 GUI 版本的问题吗? 如何重新添加该函数? 谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开发人员很久以前就已将其删除、也没有再添加的计划。

    我们对此问题无能为力。

    谢谢