This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:原始数据 ECG 上的尖峰

Guru**** 2826515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1259906/ads1292-spikes-on-raw-data-ecg

器件型号:ADS1292

您好!

我使用的是 ADS1292、ECG 中存在尖峰问题、我只通过 SPI 接口对两个通道采集原始样本、有时会在 ECG 中发现尖峰、没有激活滤波器。 仅来自 ADS1292的原始数据。

这是图片:

这是原始数据、存在从0xFCC4DB 到0xFD2DC6的跳转、几个样本之后、从0xFD18EB 返回到0xFCCF85的跳转。

16565481 FCC4E9
16565427 FCC4B3
16565467 FCC4DB
16574756 FCE924
16592326 FD2DC6
16594300 FD357C
16594171 FD34FB
16594137 FD34D9
16594070 FD3496
16594003 FD3453
16594126 FD34CE
16594138 FD34DA
16594171 FD34FB
16594170 FD34FA
16594210 FD3522
16594165 FD34F5
16594105 FD34B9
16594067 FD3493
16594120 FD34C8
16594052 FD3484
16594013 FD345D
16594015 FD345F
16593985 FD3441
16594009 FD3459
16594045 FD347D
16594103 FD34B7
16594078 FD349E
16594076 FD349C
16594027 FD346B
16593962 FD342A
16594045 FD347D
16594123 FD34CB
16594126 FD34CE
16594140 FD34DC
16594193 FD3511
16594130 FD34D2
16594097 FD34B1
16594108 FD34BC
16594010 FD345A
16594087 FD34A7
16594130 FD34D2
16594033 FD3471
16593994 FD344A
16593977 FD3439
16594024 FD3468
16593962 FD342A
16593868 FD33CC
16593839 FD33AF
16593753 FD3359
16593696 FD3320
16593739 FD334B
16593683 FD3313
16593777 FD3371
16593810 FD3392
16593827 FD33A3
16593867 FD33CB
16593908 FD33F4
16593985 FD3441
16593955 FD3423
16593990 FD3446
16593964 FD342C
16586987 FD18EB
16568197 FCCF85
16565034 FCC32A
16565124 FCC384

您是否知道尖峰来自哪里? 它们有时位于 ECG 原始数据中。

这是否可能是 SPI 接口的时序问题?

此致

埃卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处找到我们的原理图:

    通道1和通道2使用了一个电极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为延迟道歉。

    您的信号源可能是什么?
    请检查您是否可以正确读取器件/修订版 ID?
    然后检查您是否可以正确读取内部测试信号?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    信号源为不锈钢干电极。

    器件/修订版 ID 可以正确读取、方波测试信号如下所示:

    此致

    埃卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "信号源是不锈钢的干电极。" 这可能是问题所在、因为它们的阻抗高得多、接触不良。
    ADS1292并非为干电极而设计。
    您是否使用并连接 RLD 电极?
    您是否能够尝试连接 ECG 模拟器进行测试、

    创建新问题、

    上述操作后、尝试使用湿电极/凝胶电极?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复太晚了,但在过去的几周里,我们测试了很多东西。 我们不使用 RLD 电极、使用仿真器时、我们还可以看到 ECG 中的尖峰。

    我们尝试了湿电极、也看到了尖峰。

    现在我们用内部6nA 更改为直流导联脱落、并且没有要看到的尖峰。

    交流导联脱落是否非常敏感、以至于会在 ECG 中产生此类尖峰?

    因此、我们还认为、从 SPI 读取和在固件中进行数据处理是可以的。

    此致

    埃卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会说也不会使用此声明"交流导联脱落非常敏感、以至于会在 ECG 中产生此类尖峰"。

    如 数据表中所述、交流导联脱落检测会以高频率生成/切换电流源、因此如所述、  

    "交流激励信号以高于目标频带的频率引入、会生成带外差分信号、该信号可以单独滤除并进行处理。"

    谢谢