This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:TX7316EVM

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272617/tx7316evm-tx7316evm

器件型号:TX7316EVM
主题中讨论的其他器件:TX7316

 海尔勒迪尔斯

我购买了 TX7316evm 电路板作为发送器板、并购买了 AFE5809evm 和 TSW1400作为接收器和采集板。 感谢您准时发送电子邮件并 
公司的回应。
我有几个关于发送器板的问题。
电路板在非波束形成模式下无法工作。
在波束形成模式下、我不捕获数据。 我是否必须对电路板进行特殊配置?
我可以将压电体直接连接到电路板上吗? 我这样做了、但是无法通过 TSW1400获取任何数据。 

谢谢!

此致、

阿特费

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TX7316 EVM 的用户指南中提到了不同节点中预期的初始电流数量和电压。 您能否交叉检查一下您的设置是否与这些数字匹配?

    TX7316和 TSW1400是独立的设置。 首先、您可以尝试启动 TX7316电路板。 对于片上波束形成模式、必须按照初始化步骤获取输出。 有关更多详细信息、请参阅用户指南。

    可以连接压电式器件、但在此之前、最好在默认条件下启动 EVM。 另外、当您使用压电进行测试时、您可以尝试将 HV 电源设置为较低的电压、如5V。 如果一切正常、则只增加 HV 电源电压。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔