This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:关于工作温度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272521/ads8866-regarding-operating-temperature

器件型号:ADS8866
主题中讨论的其他器件: ADS8689

您好、团队成员:

我有关于 ADS8866的问题。 您能帮我回答一下吗?

目前、有客户希望在高温下使用带有 Ads8866的产品。
规定 Ads8866的工作温度高达85度、但该环境下的实际测试表明、Ads8866的外壳温度保持在90度以上。
在某些情况下可以看到高达105度的温度。

在高温下精度会有所降低是可以接受的、但不应出现故障等严重问题。 因此,我想提出以下问题。

1)对于其它产品,显示结温或外壳温度规格,但不显示 Ads8866。 请告诉我 Ads8866的 Tj 或 TC 温度。


2) 2)是否有与 Ads8866引脚对引脚且可以在高温下工作的产品?


此致
洪锡克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hongseok!

    我们仅指定环境温度、因为 ADS8866的功耗非常低、并且结温、外壳温度或环境空气温度之间的差异非常小。  如果还有其他热源电路板温度可能高于环境空气温度、那么您应该将最大外壳温度限制在85C。  换言之、环境温度是器件允许的最高温度、包括外壳和周围空气温度。

    105°C 的外壳温度升高不太可能会导致任何长期可靠性问题、但根据可用的数据、我们只能确保在高达85°C (外壳或环境温度)下运行。

    遗憾的是、我们没有任何额定温度较高的引脚对引脚封装器件。  可能感兴趣。  16b、100ksps、具有集成 PGA。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用