This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:DAC37j84终端

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84, DAC38J84, LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272037/dac37j84-dac37j84-termination

器件型号:DAC37J84
主题中讨论的其他器件: DAC38J84LMK04828

您好、支持

   对于 DAC37j84数据表有几个问题、您能为其提供帮助吗?

1. DACCLKP/N 和 SYSREFP/N 内部终端。  在数据表中、它显示了100欧姆内部端接。  这是默认的 HW 100欧姆电阻、还是需要进行配置? 我没有在寄存器映射中看到用于配置它的变量。

   咨询的原因是、当我以 LVPECL1600的形式发送 PLL 时钟芯片时、在 DACCLKP/N 上测得的输入差分电压大约为1.7V。  当设置为 LVPECL1600时、它应该为大约800mV。  

   您能帮助理解其中的原因吗? 端接是否可能为"未开启"?

2. 模拟输出。  输出顺从范围最大为0.6V。  这意味着、如果我配置、则满量程电流输出为20mA、并且输出负载电阻器应为25 Ω。  但如果我放置一个具有更高阻值的电阻器、它是否会对芯片造成任何损坏、或者输出端仅会钳制到最大0.6V?

谢谢你。

线性

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    1.  DACCLKP/N 和 SYSREFP/N 内部终端。  在数据表中、它显示了100欧姆内部端接。  这是默认的 HW 100欧姆电阻、还是需要进行配置? 我在寄存器映射中看不到用于配置它的内容。

    无需配置。 内部100欧姆电阻集成在器件时钟和参考频率输入电路中。

    您能否再次说明一下两个输出设置之间的差异? 我将它们都视为 LVPECL1600

    2.  模拟输出。  输出顺从范围最大为0.6V。  这意味着、如果我配置、则满量程电流输出为20mA、并且输出负载电阻器应为25 Ω。  但如果我放置一个值更高的电阻器、它会导致芯片的任何损坏还是输出会钳制到最大0.6V??

    请参阅以下应用手册、了解 DAC38j84的模拟接口

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua647

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kang

       我将两个时钟配置为 LVPECL1600。  并使用靠近 DAC 侧的 C76和 C77处的差分探头进行测量。  测得的电压约为1.7V。  我期望收到760mV 信号、因为 DAC 数据表显示需要800mV 的时钟。  您能帮助了解哪些地方可能出错了吗?

    谢谢

    线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    我已要求我们的时钟团队为您进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、期待您发送电子邮件。

    谢谢

    线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li  

    您能否 提供有关 如何探测信号的更多详细信息? 如果您使用一个探头在  C76处进行差分测试、另一个探头在 C77处进行测试、则预计会测量大约1.5V 至1.7V、因为您要测量的是 VSS、而不是 VOD。 从 LMK04828数据表可以看出、采用1600mVpp LVPECL 时、通过一个50 Ω 的端接电阻器、VOD 通常为760mV 左右。

    这很可能没问题、我相信 DAC LVPECL 输入的电压要求参考的是 VOD、因为这些单元具有峰峰值电压、但 Kang 可能可以确认这一点。  

    此致、  

    康纳