This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:双极电源的电压基准

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, REF3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1273793/ads1258-voltage-reference-for-bipolar-supply

器件型号:ADS1258
主题中讨论的其他器件: REF3125

我正在使用 DVDD=3.3V、DGND=GND、AVDD=2.5V、AVSS=-2.5V 的 ADS1258。

我的所有输入都是交流/差分对、从9-10Vrms 填充、使电压处于 ADC 的范围之内。  假设讨论的范围是+/- 4V (即从+2和-2到-2和+2)

该 EVM/参考设计的 VREFN 接地、并在 GND 和 VREFP 之间提供电压基准、但该设计没有双极电源。 因此、我不知道如何处理双极电源的基准电压。 我是要将 VREFN 保持接地且 VREF 为4V 的一半、还是要连接4V 基准并将 VREFN 连接到 AVSS、从而使基准电压介于-2.5和+1.5之间? 我是否需要 在 VREFN 和 VREFP 之间单独使用某种浮动基准、或者是否有我之前没有见过的双极基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lary Cotten:

    似乎您正在执行的操作显示在数据表中、请参阅下图(虽然显示+/-10V 直流输入、而不是交流输入)

    请注意、ADC 上的 REF3125接地和 REFN 连接到 AVSS、即-2.5V。 这就是您应该连接电压基准的方式。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实! 谢谢你。 我甚至将该图像用于运算放大器设置、但在开始查看 EVM 的某个地方、并将基准放在接地和+5之间。 我现在意识到我在某个时候要搜索微分而不是双极。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lary Cotten:

    我很高兴我们能够快速解决此问题!

    -Bryan