This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8665:ADS8665接口问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1273730/ads8665-ads8665-interface-issue

器件型号:ADS8665

大家好、我正在尝试将 ADS8665与 Arduino uno 板连接、但我获得了 ADC 值常量、如下图中所述。

我关注这个链接  

https://electronics.stackexchange.com/questions/503063/interfacing-ad7321-adc-with-arduino-using-spi

输出

我的密码:

#包含
#define CS_PIN 7 //引脚10定义为 CS 引脚。          //AD7321 12位
setup()
{
 Serial.begin(115200);//Initalise 端口用于在串行终端上打印
 引脚模式(CS_PIN、OUTPUT)//引脚10作为 CS
 digitalWrite (CS_PIN、HIGH)
 SPI.begin(); //初始化 SPI 端口
 SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
 SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV128);
 initialize()

void loop()
{
 uint16_t adcOut=0
 浮点值=0.0
 initialize()
 adcOut = readADC (0)
 adcOut =(adcOut<<3)     //位移以获取最后13位
 值=(adcOut>>3)
 serial.println ()
 //延迟(0.5);//等待一秒钟
 delayMicroseconds (0.5)//延迟

uint16_t readADC (int 通道)
{
 
 uint16_t output=0
 digitalWrite (CS_PIN、LOW)
 字节 MSB=0
 字节 lsb=0
 MSB = SPI.transfer (0x00)
 LSB = SPI.TRANSMIT (0x00)
 digitalWrite (CS_PIN、HIGH)//通过将 CS_PIN 拉至高电平来取消选择从器件。
 输出=(msb << 4 | lsb)//将 msb 与 LSB 组合成16位模拟读取 值。
 // Serial.println (输出);
 返回输出;//输出值

void initialize()
{
 digitalWrite (CS_PIN、LOW)//通过将 CS_PIN 拉至低电平来选择已连接的芯片。
 spi.transfer (0b00000000) //定义范围寄存器->写入(1)| 0 |寄存器选择(1)| Vin0A | Vin0| 0 | Vin1A |
 spi.transfer (0b00000000) //| Vin1B | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
 digitalWrite (CS_PIN、高电平)
 delayMicroseconds(1)
 digitalWrite (CS_PIN、LOW)
 spi.transfer (0b00000000) //定义控制寄存器->|写入(1)| 0 |寄存器选择(0)| 0 | ADD0 | Mode1 | Mode0 |
 spi.transfer (0b00001011) //| PM1 | PM0 |编码|参考|序列1 |序列2 | 0 | 0 |
 digitalWrite (CS_PIN、高电平)
 delayMicroseconds(1)

方框图连接

您能指导我如何连接 MCU 吗?

Br  

DG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Margub:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您在上面提供的链接与我们的 ADS8665无关。  您是否可以 使用逻辑分析仪或范围对上述代码片段进行补充、包括/CS、SDI、SCLK、SDO 行的捕获?