This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812:最后一个 IOVDD 时的上电行为(即不是建议的顺序)

Guru**** 2482265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1273806/amc7812-power-on-behaviour-if-iovdd-is-last-i-e-not-the-recommended-sequence

器件型号:AMC7812

如果我最后在 AMC7812上打开 IOVDD、会发生什么情况?

1) 1) GPIO 是否可以开启(主动拉至低电平)?

2) DAC 是否能够产生>0V 的输出?

AMC7812和 AMC7812B 上的行为是否相同?

我可以在微控制器启动后立即拉复位。

我的电路 空间非常受限、如果我能够最后拉高 IOVDD、我可以节省一些组件、从而节省空间。

如果我理解了其他文章、只要您记得进行硬件复位、在启动期间似乎就不会出现问题。

谢谢。

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    它与 AMC7812B 的运行方式相似、是的。 只要您不通过 SPI/I2C 线路发送任何信号、您应该就不会遇到 DAC 或 GPIO 开启的任何问题。  

    建议使用上电顺序、但不是必需的。 如果您在上电后进行硬件复位、则应该可以最后进行 IOVDD 操作。

    谢谢。
    埃林