This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672-BPSK:EP 模式应用

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270068/dac5672-ep-bpsk-mode-application

器件型号:DAC5672 EP

您好、

如果 TX 仅用作 BPSK 模式、则 DB0~DB13的 DAC 设置是否应全部设为0?

是否有任何其他设置需要我注意?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否计划将 DAC 输出与 LO 混合?

    如果所有位都设置为0、它们将保持0。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我的客户计划将 DAC 输出与 I/Q 调制器混合。

    您是说、如果我对自己的应用使用 BPSK 代码、 DA[13:0] ,并设置  dB[13:0] 全部为0,它将正确操作 BPSK 调制?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置可以支持 BPSK、但我们不提供用于生成 BPSK 波形的工具。  

    此致、Amy