您好
我的客户参考此应用手册"使用斜率检测的硬件起搏"
我的客户采用下面的电路
两个问题需要您的帮助
我们的寄存器设置是否正确
配置2:0x02
- PACE:0x01
2.在下面所示的红色区域 (ECG+PACE)中,我应该将它连接到哪里,是 TESTP_PACE_OUT1还是 TESTN_PACE_OUT1 ?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这与"使用"外部硬件"进行起搏信号检测"有关。
因此、它们需要"在 TESTP_PACE_OUT1和 TESTN_PACE_OUT2两个引脚上提供 PGA 的输出。"
----------------
看一下 9.3.1.7.7.2外部硬件方法和图46。
首先、为了能够使用 PACE 放大器路由/输出 PACE 信号、他们需要设置/PD_PACE 1 =打开起搏信号检测缓冲器。
为了 "将外部硬件连接到 PGA 的输出、以检测是否存在脉冲。"、
起搏输出信号分别通过 TESTP_PACE_OUT1和 TESTN_PACE_OUT2引脚与 TESTP 和 TESTN 信号进行多路复用。 通道选择通过设置 PACE 寄存器的位[4:1]来实现。
因此、 外部 PACE 检测电路的输入应该来自 ADS1298
任一
TESTN_PACE_OUT1引脚或 TESTN_PACE_OUT2引脚。
假设他们要从 TESTN_PACE_OUT1引脚输出 PACE 信号、则需要使用
起搏信号[4:3]寄存器位用于选择要将 PACE 信号路由到 TESTN_PACE_OUT1引脚的"PACE Amp"的通道。
例如 、如果他们想要将 PACE 信号从通道2 (PGA2)路由至 TESTN_PACE_OUT1引脚、则将 PACE[4]设置为00以关闭/短接 "起搏偶数通道"开关;请查看图46和 表31。
-------------------------------------------------------
上述启用并允许将 PACE 信号输出到 TESTP_PACE_OUT1引脚以进行外部硬件起搏信号检测。
----------------
关于 外部硬件起搏信号检测电路之后的信号:
告警输出可以连接至
1.直接连接到主机/主器件的 GPIO 引脚
或
2.按照"起搏信号检测逻辑的输出通过 GPIO 引脚之一馈入器件"返回 ADS1298。 例如、"GPIO1可用作 PACE_IN 信号。"
例如、如果使用/选择 GPIO1以获取/接收更改输出、则 GPIOC1的输入需要为1。
谢谢