This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:最高结温(或外壳温度)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866, ADS8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272490/ads8866-maximum-junction-temperature-or-case-temperature

器件型号:ADS8866
主题中讨论的其他器件: ADS8320

您好、我想了解 ADS8866规格。

ADS8866数据表只列出了工作环境温度(自然通风温度(Ta))

 我想知道结温(Tj)和外壳温度(TC)。

其他产品会指明这些信息。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Soyeong、

    由于 ADS8866的内部功率耗散很低、因此我们仅指定最高环境温度、外壳温度或结温之间的差异很小。

    例如、ADS8866的最大功耗为1.2mW。  结至环境热阻为151.9 C/W、因此在外部环境温度为85°C 时、内部结温将仅为85.2C。  只要外部温度、环境空气或者外壳温度、不超过85C、那么 ADS8866将运行在建议的温度范围内。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我还有一个问题、其他 ADC 具有150℃ 的结温、即使它们具有低功耗(例如、 ADC8320)。

    这种情况与 ADS8866不同吗?

    对于 ADS8320、最大功耗为8.5mW、结至环境热阻为163.1 C/W。

    (计算得出的值(结温)为86.4℃。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Soyeong、

    遗憾的是、除了 数据表中提供的规格外、我们没有任何其他规格。  但是、ADS8866工艺和封装能够支持高达125C 的温度。  额定最高温度为85°C、这是确保 ADS8866符合所有数据表技术规格并完全正常运行的上限。

    此致、
    基思