This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:为正确计算模拟输入电流而定义 Vin

Guru**** 2482925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272754/ads8686s-definition-of-vin-for-correct-analog-input-current-calculation

器件型号:ADS8686S

您好!

数据表提供了以下模拟输入电流计算公式:


VIN 是否为 AIN_NX 和 AIN_nXG 之间的差分电压? 还是每个引脚相对于 AGND 的绝对电压?

此致
塞巴斯蒂安

P.S.:当修改数据表时,可以重新考虑公式的单位。
结果位于 A 中。
由于 Rin 的值、它在 uA 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    该 ADC 只能支持单端输入、通常 AIN_nXGND 引脚短接至 AGND、因此公式中的 Vin 是施加到 AIN_NX 的电压。  

    我们已在数据表中注意到单位错误、它将在下一个修订版本中更新。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、

    对我来说、目前尚不清楚哪个电流在哪个引脚上流动。

    以下公式/假设是否正确?

    两个输入的 VBIAS 相同、数据表中给出的容差取决于所选输入电压范围。

    是两个输入(电阻器匹配)的输入电阻 Rin 相同的值、并具有容差和温度漂移

    线性等价物。

    或者对于每路输入、是否应假定单独的电阻值以及数据表中给出的容差和温度漂移?

    是否有可能获得更详细的输入级方框图以更好地了解输入?

    此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    公式是正确的。  两个输入的输入电阻 Rin 值相同、您可以在数据表第一页的器件方框图中看到它们(1m Ω)。 所有信息都显示在数据表中、我们只能分享任何其他信息。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    戴尔