This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPD-Link 串行器/解串器 TX 和放大器;RX 视频格式转换

Guru**** 2482265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB940N-Q1, DS90UB936-Q1, DS90UB638-Q1, DS90UB962-Q1, DS90UB954-Q1, DS90UB662-Q1, DS90UR910-Q1, DS90UH940N-Q1, DS90UB940-Q1, DS90UH940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1273507/fpd-link-serdes-tx-rx-video-format-transform

主题中讨论的其他器件:DS90UB936-Q1DS90UB638-Q1DS90UB962-Q1DS90UB954-Q1、DS90UB960-Q1 DS90UB662-Q1DS90UR910-Q1DS90UH940N-Q1DS90UB940-Q1、DS90UB940N-Q1、 DS90UH940-Q1

您好、TI!

请参阅本视频、TI 串行器/解串器似乎可以将不同的视频 格式从输入转换为输出。 是这样吗?

https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-fpd-link.html

是否可以将 具有 RGB888输入的串行器 TX 传输至 具有 MIPI 输出的解串器 RX?

谢谢。

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、正确。 有各种串行器和解串器可以满足您的需求。  

    出于 ADAS 目的、您可以使用以下各项:DS90UR910-Q1、DS90UB638-Q1、DS90UB662-Q1、DS90UB962-Q1、DS90UB960-Q1、 DS90UB936-Q1、DS90UB954-Q1和 DS90UB964Q1。

    出于信息娱乐系统的目的、您可以使用以下器件:DS90UB940N-Q1、DS90UH940N-Q1、DS90UB940-Q1和 DS90UH940-Q1。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolas:

    感谢您的及时回复。

    目前、我们将 DS90UB926Q 用于解串器、请 建议 使用以下应用的 LVDS 输入的串行器器件型号。

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    DS90UB926-Q1可与 DS90UB927-Q1配合使用。 DS90UB927-Q1能够接收 LVDS 输入、DS90UB926-Q1可通过 LVCMOS 生成 RGB 输出。

    此致!

    尼古拉斯