主题中讨论的其他器件:ADS1015、

我正在尝试填写上面 ADS1015的 ADC 输入阻抗等效图。 您能否告知什么是 C_S (最小值和最大值和典型值)以及 C_P1和 C_P2?
此外、 ADC LSB 中的总体未调误差(包括偏移误差和满量程误差)和 LSB 中的微分非线性误差是多少?
我在数据表中没有看到这些值、
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我正在尝试填写上面 ADS1015的 ADC 输入阻抗等效图。 您能否告知什么是 C_S (最小值和最大值和典型值)以及 C_P1和 C_P2?
此外、 ADC LSB 中的总体未调误差(包括偏移误差和满量程误差)和 LSB 中的微分非线性误差是多少?
我在数据表中没有看到这些值、
谢谢!
您好!
Unknown 说:我要尝试填上 ADS1015的 ADC 输入阻抗等效图。 您能否告知什么是 C_S (最小值和最大值和典型值)以及 C_P1和 C_P2? [/报价]ADS1015-Q1是一个 Δ-Σ ADC、因此 当它持续充电和放电时、它通常对输入范围内的信号产生电阻。 另一篇 E2E 博文是一个很好的参考、可了解更多详细信息: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226346/ads1015-q1-internal-input-resistance-and-capacitance-of-s-h-block/4632466?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=input%2520capacitance%2520delta%2520sigma#4632466
总的 LSB 未调整误差(包括偏移误差和满量程误差)和 ADC 的 LSB 微分非线性误差是多少?在数据表第5页的系统性能下列出了误差值:
总体未调误差将取决于您的特定情况、包括您编程到器件中的 PGA 范围、但可以使用模拟工程师计算器: https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC 进行计算
我使用该工具进行了简单计算、输入范围为±2.048V、得出的 TUE 为395ppm 误差:
如果您还有任何问题、请告诉我、
列维德弗里斯
[/quote]