This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:评估模块- SPI -用于数据读取的 Raspberry Pi

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1274201/ads1261-evaluation-module---spi---raspberry-pi-for-data-readout

器件型号:ADS1261

尊敬的 Bryan:

我已经连接了评估模块 ADS1261和 Raspberry Pi。

下面是我的脚本:

我仅接收到 0x0作为答案。 我显然是做错了什么?

您是否有示例脚本可以用作模板来根据我的需要进行修改?

此致、

马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel Beck:

    ADS1261产品文件夹中提供了 ADS1261示例代码: https://www.ti.com/product/ADS1261#software-development。我在下面也添加了这一点的图像、

    该代码并不明确适用于 Raspberry Pi、但您可以出于自有目的修改该代码。 或者、至少您可以了解与 ADC 进行通信并从 ADC 接收数据所需的正确软件流程和步骤。   

    诊断 ADC 数字通信问题的一种好方法是使用逻辑分析仪(LA)、而不是尝试深度研读代码。 使用 LA 检查通信有助于您了解代码是否向 ADC 发送了正确的命令、以及 ADC 是否使用正确的命令进行响应。 您还可以验证计时、但仅仅查看代码是无法实现的。 这是我如何对您的电路板进行故障排除的方法、

    如果您可以发送我们可以查看的 LA 波形、请包含所有通信信号(CS、SCLK、START、RESET、DOUT、 DIN、DRDY)

    -Bryan