This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:查找器件单粒子效应测试报告、类似于对 IND 级部件执行的报告

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1273761/ads1278-sp-looking-for-device-single-event-effects-test-report-similar-to-the-one-carried-out-for-the-ind-grade-part

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件: ADS1278

您好!

我有一份 IND 等级 SEE 测试报告 [Hirex、HRX/SEE/502、问题:02,2016年1月13日]

SP 级设备是否有相同的报告?

是否有可能得到一份副本?

我对干扰特征和持续时间很感兴趣、这对我们的应用至关重要。

我有其他 SP 辐射报告:sbak009 [SEL]和 IEEE paper ADS1278-SP 辐射评估2018年7月8日

非常感谢。

Gerry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerry:

    我们拥有的有关 ADS1278-SP SEE 的所有数据都包含在您已经拥有的两个报告中; SP 辐射报告:sbak009 [SEL]和 IEEE paper ADS1278-SP 辐射评估。  我们没有任何其他数据可供共享。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerry:

    我查阅了您参考的 ADS1278工业版的 SEE 测试报告。  对于 ADS1278-SP 版本、我们没有任何与此类似的数据、也没有计划进行其他测试。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith。