This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1209:建议使用的上电/断电序列?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1274901/ads1209-recommended-power-up-down-sequence

器件型号:ADS1209

尊敬的 PADC 团队:
以下问题、您能帮助我们吗?

ADS1209的数据表似乎未建议使用任何加电/断电序列。
在对现有设计进行更改后、ADS1209上电顺序将更改为:
 5V 首先启动
 3. V 第二次上升(但在5V 电源轨之后几乎没有延迟)
-这会在操作中造成问题吗?
-是否需要满足不同电源轨斜坡之间的一些特定最小/最大时序?
-两条导轨可以一起出现吗?

-您能否确认电压轨没有具体的上电/断电要求?

-对于加电/断电序列,是否有一些情况应该避免(例如:保持其中一个导轨打开,另一个电源轨关闭时间较长)?

提前感谢、

A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A.、

    这应该没有问题。 我没有意识到与此器件电源时序有关的任何问题。