This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:具有 TRIGGER_MODULE 的 FPGA 项目

Guru**** 2538560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272240/tsw14j57evm-fpga-project-with-trigger_module

器件型号:TSW14J57EVM

问:如何获取具有触发操作的 FPGA 项目文件?


我获得了以下文件并使用石英进行了分析和合成。
TSW14J57revE_DDR_RxOnly" L8_reconfig_firmware.qar

但是、我获得了同名的.RBF 文件并将其加载到 FPGA 中、
捕捉操作和触发操作不起作用。
(不是由我生成)。

此外、名为 trigger_module.sv 的文件包含在上面的项目中、但是似乎没有被使用。

我们非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshinobu:

    遗憾的是、我们只有示例位于 TSW14J57的 HSDC Pro 的根目录中。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revD 详细信息

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    让我再问几个问题。

    TSW14J5的 HSDC Pro 附带多个.RBF 文件。

    TSW14J57revE_16L_DDR_Xcvr_firmware.RBF
    TSW14J57RevE_16L_XCVR_ADCBRAMDACDDR.RBF
    TSW14J57RevE_16L_XCVR_ADCDDRDACBRAM.RBF

    当 FPGA 配置有这些文件时、触发器被启用。

    (1)您能否提供这些项目?
    因为我们想要根据当前项目更改某些函数。 如果你似乎不是免费释放他们,你会为他们收费多少?

    (3)或者您能否告诉我如何连接 TSW14J57revE_DDR_RxOnly" L8_reconfig_firmware 项目中的 TRIGGER_MODULe.SV。

    很抱歉、我很着急、想快速回答一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshinobu:

    我将检查一下我们是否有这些项目。

    请给我几天时间与你回去。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshinobu:

    请在下面找到文件。

    e2e.ti.com/.../TSW14J57RevE_5F00_16L_5F00_XCVR_5F00_ADCBRAMDACDDR.qar

    e2e.ti.com/.../TSW14J57RevE_5F00_16L_5F00_XCVR_5F00_ADCDDRDACBRAM.qar

    e2e.ti.com/.../TSW14J57revE_5F00_16L_5F00_DDR_5F00_XCVR_5F00_FIRMWARE.qar

    此致、Chase