This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求2D 阵列探头电路的技术信息

Guru**** 2482265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, TIDA-010057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269154/seeking-technical-information-for-2d-array-probe-circuit

主题中讨论的其他器件:AFE5832TIDA-010057

我们需要 为我们的超声波系统使用与德州仪器提供的2D 阵列探针参考设计兼容的 TX RX 电路。 该电路对于2D 至3D 超声波成像系统的开发至关重要。

我有将 TI 技术集成到超声波系统的技术咨询。

  1. 微控制器兼容性 :我有兴趣确定一款与超声波模拟前端(AFE)完全兼容的德州仪器(TI)微控制器。
  2. 电路规格
    1. 您能否说明2D 阵列探针是包含两个不同的主要部件、还是其电源、时钟和 RX/TX 功能是单独的组件?
    2. 根据提供的方框图、我希望找到一个能够将上述各个元件和电路组合在一起的集成系统。 如果没有,请提供任何相同的指导。
  3. 超声波压电阵列合作伙伴 :我有兴趣寻找超声波压电阵列的潜在合作伙伴或供应商。 这个阵列应该与 TI 提供的电路完全兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arun、

    我们目前还没有用于2D 阵列探头的现成参考设计。 通常、FPGA 用于超声波系统。 您在寻找哪种类型的微控制器?

    您能否发送电子邮件至 support_us_afe_tx@list.ti.com 以大致了解2D 阵列的详细信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    好的、我将发送一封有关2D 阵列的电子邮件、

    与此同时、我们目前正在考虑为我们的项目使用 STM32微控制器。 然而,我们仍然愿意探讨更合适的替代办法。 在我们的应用背景中、使用 FPGA 与 STM 微控制器相比有哪些具体优势? 如果是、我们将非常感谢您针对最适合我们需求的选项提出建议和见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    FPGA 通常用于超声波应用中的波束形成。 我不确定 MCU 是否能够做到这一点。  MCU 在您的系统中有什么用途? 您是如何选择现有 MCU 的?

    如果您有规格、我可以帮助您选择 TI 提供的合适 MCU 器件。

    此致。

    桑贾伊·R·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arun、如果您有任何意见、请告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的深入理解。 我们期待评估 TI 用于超声波系统的完整的可用评估套件。 根据我们的理解、 我们确定32通道 AFE5832是符合我们要求的评估套件、我们想知道哪种换能器与其兼容。 鉴于我们的要求、我们恳请您提供其他可供选择的建议:生成深度为3-10厘米的图像信号、在5至10 MHz 的频率范围内成像。 您能否提供最适合我们器件的规格、数据表和任何其他相关指南以及测试这些外设所需的其他外设(电源、外部时钟、波束形成器)/微控制器/FPGA?

    谢谢。
    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arun、我已将您的请求转发给支持 AFE5832的团队。  

    有关电源和时钟的信息、请参阅专为超声波应用而设计的 TIDA-010057。  

    此致、

    桑贾伊·R·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sanjay、

    请让 AFE5832技术人员尽快通过电子邮件与我们联系、或向我们发送相关人员的详细联系信息。

    此致、  
    Arun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 support_us_afe_tx@list.ti.com 联系我们  

    此致、

    沙比尔