This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC12DL3200:最低附加相位噪声 DAC 选项

Guru**** 2977670 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271368/dac12dl3200-lowest-additive-phase-noise-dac-options

器件型号:DAC12DL3200

您好、E2E 团队:

我正在构建一个具有强烈相位噪声要求的高频带任意波形发生器。 您能否推荐您的最低附加相位噪声 DAC、它的位数和采样率都是相位噪声性能的次要因素。 我特别关注近载波相位噪声(0.1Hz 至10Hz)。

我已经查看过该 E2E 主题 、 但遗憾的是、只有一个推荐的 DAC 具有其附加相位噪声特征值(DAC12DL3200)。 此外、虽然该器件的相位噪声不错、但对于我的应用而言、该器件的相位噪声仍然过高、大约为15到20dBc/Hz。   

有没有其他 DAC 具有附加相位噪声特性、并且可提供优于 DAC12DL3200的性能改进?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们刚刚发布了具有业界最佳 PN 的最新 DAC。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac39rf10.pdf?ts = 1695133147925&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDAC39RF10

    这是指向 PRILIM 数据表的链接。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    前景很好。  

    您知道针对提供的附加相位噪声曲线、DAC 的输出频率是多少吗? 此外、正如我之前提到的、我主要对0.1Hz 到10Hz 的附加相位噪声感兴趣、不幸的是该曲线只能低至100Hz。

    最后、我看到该器件正在预量产。 获得评估板是否会很困难? 我们将需要多个用于相位噪声测试。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    很抱歉耽误你的时间。

    评估模块有现货供应。

    相位噪声图是使用1GHz 输出生成的。

    此致、

    Rob