This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9226:与 SPI 的兼容性

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9226, ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1275088/ads9226-compatibility-with-spi

器件型号:ADS9226
主题中讨论的其他器件: ADS9224R

ADS9226 ADC 芯片、使用 SPI 与 MCU 通信、每个通道有两个 SDOS、无 SDI、它与标准 SPI 是否不同? 它是否与传统的 SPI、即 SCLK、MISO、MOSI、SS 配置兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    感谢您的发帖。

    ADS9226使用简化的 SPI 配置、此配置不使用数据输入信号。 相反、器件会以固定的默认工作模式加电。 无法选择减少每个 ADC 通道使用的 SDOS 数量。

    此系列产品中的其他器件可以将输出连接减少到每个 ADC 通道的单个 SDO 引脚、例如我们的 ADS9224R。  

    此致、

    瑞安