This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08100:如何降低功耗

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1275175/adc08100-how-to-reduce-the-power-consuming

器件型号:ADC08100

我们希望降低 ADC08100的功耗。   ADC08100由2.5V 电源供电时的功耗是否比由3V 电源供电的 ADC08100低一些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui:

    额定电源电压范围为 +2.7V 至+3.6V、因此 TI 无法保证器件在该范围之外的性能。

    功耗受许多设置的影响、例如整个采样率(请参阅图25)。 第7页显示了许多测试条件下的功耗。

    TI 只能根据数据表中列出的经验证的功耗值对功耗进行保证。

    此致、Amy