This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828:LVCMOS 1V8输入问题2

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1274831/afe5828-lvcmos-1v8-input-question2

器件型号:AFE5828

你(们)好!  

我们在原文章 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1233289/afe5828-1v8-logic-input-voltage-level-compatibility-question/4661745?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252525252525252520user%2525252525252525253A463167#4661745中发现了不兼容电压电平的风险

如 pic 所示、FPGA 的 Vol (最大0.45V)> AFE 的 Vil (最大0.4V)、FPGA 的 Voh (最小1.35V)< AFE 的 Vih (最小1.5V)。 这意味着  在某些边界条件下、AFE 可能无法接收正确的逻辑输入。  

1.虽然我们可以插入电压电平转换器,以确保它们兼容(我们不想这样做,因为我们认为风险很 低),但我们仍然感到困惑: 由于 FPGA 和 AFE5828都声称它们是 LVCMOS1.8V 标准、因此它们应该能够直接相互连接、而没有任何风险。

2. 请问 AFE5828第7.7节注释(2)/(3)是什么意思?" SET TO xxx"的典型等级?  表中的典型电平为1.5V 和0.4V。

3.顺便说一下,我在网上搜索的 LVCMOS1.8V、VOH = 1.35V、VOL = 0.45V。 但是、 AFE5828是不同的( 更严格?、  1.5V 和0.4V。 )。 您能解释一下吗?  

https://www.jsykora.info/2014/05/logic-voltage-levels/

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有人可以帮忙吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 FPGA 直接连接到 AFE 的风险非常低。 许多客户用过这种方式、过去从未见过任何问题。

    "设置为  典型电平'->这意味着分别当输出逻辑为0和1时、输出缓冲器的典型或标称输出电压设置为0和 DVDD_1P8。  

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Shabbir,感谢您的回答。 我们将直接连接。  

    顺便说一下,你对我的问题3有任何想法吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道 AFE5828不在标准文档规定的范围内。 团队在定义规格时可能没有考虑过它。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。  

    如果可能、您能否联系团队以确认器件规格符合 JESD 标准? 虽然这是一个小问题,我认为它是更严格的。谢谢。