This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1284:对电压的怀疑

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1274756/ads1284-doubt-about-voltages

器件型号:ADS1284

大家好!
我计划设计用于地震的 ADC。
通过查看 ADS1284数据表、我可以发现可使用+/-2.5V 双电源为 ADS1284供电。

产品说明书:

AVSS =-2.6 至0.0 [V]
AVDD = AVSS+4.75到 AVSS+5.25 [V]
AINP AINN = AVSS+ 0.7至 AVDD–1.25 [伏特]


如果我选择 AVSS =-2.5V、AVDD =+2.5V、我得到的 AINP 或 AINN 为-1.8至1.0伏特、这是正确的吗?

在本例中、我有两个选项:
1) 1)单端、双极输入信号
 AINN 至 AVSS、AINP =-1.0至+1.0伏特(因此 Vin = AINP-AINN =-1.0至+1.0 = 2V 峰峰值)

2)差分双极输入信号
AINN 和 AINP =-1.0至+1.0 V (因此 Vin = AINP-AINN =-2.0至+2.0 = 4V 峰峰值)

与双电源工作,我认为负范围镜像到正范围,以覆盖整个范围...
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    在 AVDD=+2.5V 的情况下、AINP 和 AINN 的最大输入电压将为+1.25V。

    AINP   AINN = 从  AVSS+ 0.7至  AVDD–1.25 [伏特]

    PGA 增益为1且 Vref = 5V 时、可在+/-2.5V 电源供电时实现+/-2.5V 差分(AINN=-/+1.25V 和 AINP=+/-1.25V)的满量程输入范围。

    单端双极最高支持+/-1.25V、或2.5V 峰间电压、而差动双极最高支持+/-2.5V 或5V 峰间电压。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用