This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:警报和 PD 功能

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1274842/ads8694-alarm-and-rst-pd-function

器件型号:ADS8694

您好!

我想知道我是否未使用 Alarm 功能、如何将此引脚连接到或使其保持悬空/NC?

我明白 RST/RST PD 引脚必须始终保持一个已定义的状态,如果我不打算使用复位功能,我是否要将此引脚硬接至高电平,使器件始终处于唤醒状态?

谢谢。

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    由于是输出引脚、因此如果不使用警报引脚、可将其保持悬空。  

    您的理解是正确的、如果您未使用硬件复位、但建议使用复位命令(RST)、则应将此引脚上拉至高电平。

    此致、

    戴尔