This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:输入阻抗不匹配

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1274227/ads8588h-input-impedance-mismatch

器件型号:ADS8588H

您好!

数据表中注明"为了保持系统的直流精度、建议将 AIN_NP 输入引脚上的外部源阻抗与 AIN_nGND 引脚上的等效电阻相匹配"

我想知道如果输入电阻不匹配、如何计算误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高精度调节、

    内部共模电压 由内部电压基准和反馈环路设置。 如果负输入端的阻抗与 正输入端的阻抗不匹配、则共模电压将偏离预期的已知值、并产生失调电压误差。  在不知道内部元件值的情况下计算它并不容易。 误差很小 、在大多数设计中可以忽略不计、但对于精密设计、始终建议使用匹配阻抗。  

    此致、

    戴尔