This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08100:IBIS 模型申请

Guru**** 2891740 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1274469/adc08100-ibis-model-request

器件型号:ADC08100

您好!

可以为 ADC08100创建 IBIS 模型吗?

我需要这个模型 来 模拟 FGPA 和 ADC 之间的时序、具体取决于 PCB 特性。

提前感谢您。

此致、

João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joao:

    遗憾的是、该器件非常旧、没有可用的 IBIS 模型。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您不能创建 IBIS 模型? 还是因为年纪很长而不可能?

    此致、

    Joã ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joa:

    很遗憾、我们通常使用外部资源来创建 IBIS 模型、而且该产品已经很旧、我们也没有资源可以做到这一点。

    这只是一个8位、100MSPS 器件。

    我们是否可以提供其他措施来让您对高速连接充满信心?

    谢谢。

    Rob