This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408EVM:DAC 的 PWL 波形输出

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, USB2ANY, DAC71408, PSPICE-FOR-TI, DAC81408, OPA593, DAC82002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1275120/dac81408evm-pwl-waveform-output-from-dac

器件型号:DAC81408EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 DAC71408、 PSPICE-FOR-TI、 DAC81408、DAC80508、 OPA593、 DAC82002

尊敬的团队:

我的客户正在考虑使用 DAC71408 (14位)、并且现在已具有 DAC81408EVM 和 USB2ANY。
他们需要从 DAC81408EVM 输出 PWL (分段线性)波形。
例如、PSPICE-FOR-TI 的 PWL 信号源。

对于 DAC81408EVM 软件上的 PWL 波形输出、PWL 数据能否输入到 DACx 数据寄存器?

期待您的答复。
谢谢你。

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Koshi、您好!

     

    是的、可以向 DACx 寄存器提供与 PWM 输出相对应的输入代码。  

    能否介绍有关 PWM 频率、DACx 输出更新速率和输出电压要求的更多详细信息?  

     

    谢谢。

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay-san:

    我的客户 希望从 DAC81408EVM 输出 PWL (分段线性)波形、如下所示:

    5V:0=>5V:10us=>0V:12US=>0V:17us=>40V:19us=>40V:24us=>5V:26us=>5V:36us(重复)
    0V 至40V

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San:

    DAC81408无法使用该 PWL 波形、原因是-

    DAC81408的压摆率仅为4V/us

    2. DACx 电压输出顺序更新的最小等待时间为2.4us

     

    我推荐客户使用 DAC80508或 DAC82002器件、并 与 OPA593一起使用高压增益级(具有极高的45V/us 压摆率)。

    DAC80508数据表

    DAC82002数据表

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

     

    此致、

    桑贾伊