This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121C085:可实现最优噪声性能的 VA 和 VREF

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121C085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1275044/dac121c085-va-and-vref-for-optimal-noise-performance

器件型号:DAC121C085

您好!  

将 VA 和 VREF 连接到同一电源是否在噪声性能方面具有优势?  
使这两个电源相同因而彼此搭配使用是否具有比例优势?

或者噪声性能是否仅基于 VREF 的清洁度? 数据表似乎指出了这种情况、但希望能得到确认、并希望能有更深入的了解。  

谢谢!
阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!  

    您对数据表的解释是正确的。 由于 DAC121C085具有单独的电源引脚和基准引脚、因此 VREF 电源将成为噪声性能的主要来源。  VREF 决定 DAC 的输出电压、并馈送到输出缓冲器的输入端。 因此 VREF 上的任何噪声都将直接出现在 VOUT 上。 该电源仅为器件中的缓冲器和其他电路供电。 按比例地搭配使用 VREF 和 VA 是没有好处的。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne、感谢您的回复和确认、这非常有用!

    此致、  
    阿兰