This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1204:直接对 REFIN 和负侧输入使用 REFOUT

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1204, OPA336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1275064/ads1204-use-refout-directly-for-refin-and-negative-side-input

器件型号:ADS1204
主题中讨论的其他器件: OPA336

您好!

我们使用 ADS1204在正侧输入上采集单侧信号。 我们是否可以将 REFOUT 直接连接到 REFIN 和所有负侧输入(CH A-、CH B-、CH C-和 CH D-)而不出问题? 具体来说、当驱动负侧输入的输入阻抗时、REFOUT 是否可以保持数据表中指示的2%精度?

谢谢。

布赖恩

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的提问! 数据表中的电气特性表(第6.5节)假设 REFOUT 连接到 REFIN、因此 REFOUT 的范围是2.45V (最小值)至2.55V (最大值)、并在连接到 REFIN 时保持该2%的精度。 至于还是将其连接到负输入通道、在数据表中为 CH x-、它看起来像是 REFOUT 在连接到 CH x-输入之前就已连接到 OPA336缓冲器。 这是一款较旧的器件、我获得的信息有限、因此我建议 遵循此数据表原理图中关于使用缓冲器的建议、以确保满足规格。

      

    希望这对您有所帮助。

    此致!

    萨米哈