This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5638M:禁用外部基准的缓冲器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1275774/tlv5638m-disabling-buffer-for-external-reference

器件型号:TLV5638M

早上好!

我正在使用 TLV5638MDREP 数模转换器、而我想使用外部基准。 我当前使用的是1.024V 基准、VDD 为3.3V。 我已经尝试将 REF 引脚连接到 VDD 引脚、以便具有3.3V 的外部基准、但未实现 DAC 的预期值。  

在第3页的注释1中、数据表谈到了 如果使用外部基准、必须禁用内部基准的输出缓冲器。

我不确定如何禁用输出缓冲器。 我阅读了数据表、但找不到任何与此相关的内容。

如果您需要帮助、请告诉我。

谢谢。

阿尔贝托·米格兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、  

    您应该只需要写入 DAC 控制寄存器(将 R1和 R0设置为0b11)、并将基准位设置为0b11。

    请告诉我、这是否能解决您的问题。 如果没有、请详细说明您遇到的意外输出。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne、

    谢谢、但这不是我们的问题。 我们相信可以看到 数据表第3页的注释1中描述的削波。 报告中提到在使用外部基准时、我们需要禁用缓冲区以避免该削波、但并未提到如何执行该操作。

    基本上、当使用外部基准时(我们使用的是3.3V 外部基准)、我们的输出电压作为我们要发送的计数数量的函数不是线性的。 输出比应该快接近3.3V。 使用内部参考时、一切正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我知道没有另外一种禁用缓冲器的方法。 我已经订购了一些器件来自行测试。 它们将于下周送达、我可以尝试重现您的问题。  

    您可以在削波前后共享一些数据点吗? 例如 Output code = x、Output - x V。削波开始的代码是什么?

    此致!

    K·琼斯