This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE10004:更改 CLAMPx 电压

Guru**** 2925580 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269425/afe10004-changing-clampx-voltage

器件型号:AFE10004
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我正在使用 Vdd= 5V、Vcc = GND、VSS =-4.5V 的 AFE10004-EVB、Vio 由 USB2Any 模块供电。  我能够 通过禁用 LUT、选中 DACxOW-EN 框并覆盖寄存器、在 GUI 的方框图页面中更改 DACx 输出的电平。  但是、我无法更改 CLAMPx 输出、它们始终接近 VSS。 是否缺少允许更改钳位值的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    钳位值 取决于相邻的 DAC 值。 钳位电压不能高于相邻 DAC 的电压、例如:
    CLAMP1不能高于 DAC0和 DAC1。 因此、如果您要将这两个 DAC 设置为满量程(0x1FFF)、那么您应该能够将钳位设置为任何电压。 请告诉我这是否有帮助。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是问题。  我不使用 DAC0、因此我将其保留为默认值。  

    谢谢