This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54EVM:用于 ADS54J54EVM 的 FPGA 板

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276058/ads54j54evm-fpga-board-for-ads54j54evm

器件型号:ADS54J54EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

尊敬的技术支持团队:

TSW14J56是用于  ADS54J54EVM 的 FPGA 板、但似乎已停产。

是否有替代电路板?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    TSW14J57EVM 将替代。 请参见下方的。

    www.ti.com/.../

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chase:

    感谢您的答复。

    以下软件是否适用于  ADS54J54EVM + TSW14J57EVM ?   

    SLAC624 —ADS54J54 EVM SPI GUI 安装程序 v1.1

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    是的、GUI 将对 ADC 进行编程。 您还需要适用于 TSW 板的 HSDC PRO。 这将用于采集数据并显示。

    https://www.ti.com/tool/DATACONVERTERPRO-SW

    此致、Chase